Renesas Synergy™

FAQ 1011874 : アセンブラでの定数の記述形式(CC-RL)

Q : 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用して、アセンブラでプログラムを記述しています。 定数は、「先頭文字は数字でなければなりません。」とユーザーズマニュアルに記載されていますが、Prefix表現を行った場合も、先頭文字は0である必要がありますか?


A : 回答

Prefix表現(数値の前に0xなどを記述)の場合には、Prefix表現により先頭が数字となります。
Prefix記号の後の数値の先頭を数字にする必要はありません。
例えば、16進数でAH(10進数で10の場合)には、次のようになります。
・0AH ← Aの前に0が必要
・0xA ← Aの前に0は不要

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください