Renesas Synergy™

FAQ 1011918 : 画像出力の最大ドットクロックの周波数を教えてください。

・LVDS I/Fは、ドットクロック148.5MHzまで対応しています。なお、パネルはシングルリンク対応のものをご使用ください。(RZ/G1N, RZ/G1M)

・DRGBのデジタル出力はドットクロック100MHzまで対応しています。(RZ/G1E, RZ/G1/N, RZ/G1M)

 

適用製品

RZ/G
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください