Renesas Synergy™

FAQ 1011879 : .SECTION疑似命令と.CSEG疑似命令の違い(CC-RL)

Q : 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用して、アセンブラでプログラムを記述しています。 疑似命令の .SECTIONと.CSEGの違いを教えてください。


A : 回答:

.SECTIONは、コード、データのどちらのセクションの開始も指示することができる疑似命令です。
.CSEGは、コードのセクションのみの開始を指示する疑似命令です。
各疑似命令の詳細につきましてはマニュアルに記載しておりますので、ご参照をお願い致します。
URL:
https://www.renesas.com/ja-jp/products/software-tools/tools/compiler-assembler/compiler-package-for-rl78-family.html#documents
・RL78 コンパイラ CC-RL ユーザーズマニュアル
 5.2.2 セクション定義疑似命令

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください