Renesas Synergy™

FAQ 1011877 : コンパイラの予約領域(CC-RL)

Q : 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。 今まで使用していたCA78K0Rコンパイラでは、0FFEB4H~0FFEDFHの領域がコンパイラで使用されていました。 CC-RLでも同様の領域が存在するのでしょうか?


A : 回答:

CC-RLでは、該当するコンパイラ予約領域はありません。

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください