FAQ 1011920 : IOに内蔵されているPull-up抵抗はレジスタでON/OFF切り替え可能でしょうか?

Pin Function Controller(PUPRx)にてON/OFF切り替えの設定が可能です。詳細は各製品の個別ドキュメント(Specifications of Individual RZ/G Series Product)をご確認ください。

 

適用製品

RZ/G
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください