FAQ 1011919 : RZ/Gのパッケージ情報を教えてください。

それぞれ以下のパッケージです。

RZ/G1E:Flip Chip BGA、501pin、21mmx21mm、0.8mm ball pitch

RZ/G1N, RZ/G1M:Flip Chip BGA、831pin、27mmx27mm、0.8mm ball pitch

 

 

適用製品

RZ/G
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください