Renesas Synergy™

FAQ 1011917 : Display Unit(DU)が扱うことができるプレーン数を教えてください。

DU0とDU1は合計8つのプレーン(表示プレーン)を持ち、それぞれイメージデータを扱うことができます。また、最大8プレーンまで互いに重ね合わせすることが可能です。

 

適用製品

RZ/G1M
RZ/G1E
RZ/G1N
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください