Renesas Synergy™

FAQ 1011923 : ピンマルチ機能の設定方法について教えてください。

MDピンによる設定とレジスタによる設定方法があります。
MDピンによる設定は、各製品の個別ドキュメント(Specifications of Individual RZ/G Series Product)に記載されているMode Pin Settingsを参照してください。
レジスタによる設定は、各製品の個別ドキュメント(Specifications of Individual RZ/G Series Product)に記載されているPin Function Controller (PFC)を参照してください。

 

適用製品

RZ/G
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください