Renesas Synergy™

FAQ 1011924 : 基板実装のためのガイドラインはありますか?また推奨の基板層数を教えてください。

基板実装のためのガイドラインは以下のものが用意されています。
・DDR実装ガイド
・高速IF(USB/PCIe/SATA)実装ガイド
詳しくは弊社担当者までご確認ください。
また、推奨している基板層数は以下の通りです。
・RZ/G1N, RZ/G1M:8層ビルドアップ
・RZ/G1E:6層ビルドアップ、6層貫通

 

適用製品

RZ/G
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください