ルネサス エレクトロニクス

かふぇルネ(ユーザフォーラム) | FAQ サポートポータル ホーム | お問合せ ログイン
  1. ルネサス エレクトロニクス株式会社
  2. マイクロコンピュータ
  3. RZファミリ

Renesas Synergy™

FAQ 1011926 : USB2.0 HOST 1ポートあたりにUSB Hubは何段までカスケード接続できるでしょうか。

USB規格どおり、USB-HUBは最大5段になります。

 

適用製品

RZ/G
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください
この記事は役に立ちましたか?
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています

関連記事

  • FAQ 1010594 : RX600シリーズ、RX700シリーズ、RZ/A1のUSBホストコントローラの機能で"外付けHUBは1段までサポート"とありますが、この理由について教えて下さい。
  • FAQ 1011924 : 基板実装のためのガイドラインはありますか?また推奨の基板層数を教えてください。
  • FAQ 1011932 : バウンダリスキャン・テストの検討をしています。BSDLファイルは用意されていますか?
  • FAQ 1011929 : RZ/GシリーズはECC対応していますか?
  • FAQ 1008770 : カスケード(縦続)接続(Cascade Connection/Cascading)
Webサイト利用条件 プライバシーポリシー

© 2010-2018 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.