Renesas Synergy™

FAQ 1011928 : MDピンによる初期設定がうまくいきません。どんな原因が考えられるでしょうか?

MDピンはリセット端子(PRESET#)の立ち上がりエッジで取り込まれ、取り込まれた後、自動的にデフォルト機能に切り替わります。MDピンを外部のチップと接続する場合、リセット端子(PRESET#)の立ち上がり時に外部チップから信号が出力されていないかご確認ください。

また、PRESET#とMDピンのsetup/holdタイムもACで規定されていますので、それを守っているかご確認ください。

 

適用製品

RZ/G
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください