Renesas Synergy™

FAQ 1011933 : Video Codecはエンコード/デコード同時動作が可能でしょうか。

Video Codecはエンコード、デコードで同じハードウェア資源を使用しますので、時分割で切り替えする必要があります。ただし、システムとして見た場合、所定の時間内にエンコード、デコードの処理が完了していれば、システムとしては同時動作可能ということができます。同時動作に関しては、ハードウェア資源の最大処理量、メモリバンド幅帯域が制約となります。

 

適用製品

RZ/G
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください