FAQ 104557 : ツールチップウォッチによるメモリ参照をOFFにする方法はありますか。

はい、あります。

[ツール]→[オプション]で開くダイアログボックスから、[エディタ]のシートを選びます。ツールチップウォッチのチェック(初期値)を外すと、ツールチップウォッチは無効になります。(下図参照)

ツールチップウォッチ機能がONの場合、カーソルがソースプログラムウィンドウの変数を指すと、ユーザプログラム実行中でも短時間ですがエミュレータはプログラム実行を中断し、変数の値を取得します。不用意にカーソルを操作したときにプログラムの実行を中断したくない場合には、ツールチップウォッチをOFFにしてください。

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください