Renesas Synergy™

FAQ 1011869 : セキュリティソフトで、統合開発環境CS+の ファイルが脅威と指摘されます。

Q : 質問

セキュリティソフトで、統合開発環境CS+の ファイルが脅威と指摘されます。


A : 回答

統合開発環境CS+のファイルにウイルスが含まれていないことは Microsoft社製の Forefront Endpoint Protection を使用して 弊社で確認済みです。

指摘されたファイルを、セキュリティソフトの除外ファイルと設定して、 統合開発環境CS+をご使用ください。

なお、セキュリティソフトがどういった経緯で このファイルを検出されたかについては、 弊社ではわかりかねますので、詳細については、 お手数ですがセキュリティソフトメーカー様の窓口へお問い合わせ下さい。

適用製品

CS+
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください