FAQ 104225 : E10A、E10A-USB、E10T、E10T-USB、SDIエミュレータ、E7、E8またはE8aエミュレータのコネクタのNC(ノンコネクト)ピンに何か信号が入っていた場合、影響はありますか?

E10A、E10A-USB、E10T、E10T-USB、SDIエミュレータ、E7、E8またはE8aエミュレータのコネクタのNC(ノンコネクト)ピンはエミュレータ内部で使用している、または将来拡張用のピンです。

このピンにユーザ基板から信号を接続すると、エミュレータ出力信号との衝突が起き、エミュレータの誤動作および破壊を招く可能性があります。
したがってNCとなっているところには何も接続しないでください。接続した場合、動作保証できません。

(FAQ 107341 on global site)

適用製品

E10A-USB
E8a
E10T-USB
M32100T-EZ-E
M32100T5-SDI-E
E10A
E10T
E8
E7
M32100T3-SDI-E
M32100T2-SDI-E
M32100T-SDI-E

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください