Renesas Synergy™

FAQ 106997 : SH7147, SH7142に対応しているE10Aエミュレータ/E10A-USB エミュレータはありますか?

回答

SH7147, SH7142はマイコン上にエミュレータ用デバッグ機能を内蔵 していませんので、E10A-USBエミュレータ単体ではデバッグできません。
オプション品であるSH7147用のデバッグMCUボードと組み合わせることで、E10A-USBエミュレータでデバッグができるようになります。

参考ページはこちら

またコンピューテックス製のオンチップデバッギングエミュレータであるPALMiCE3もSH7147用のICE-ADPオプションと組み合わせることでデバッグ可能になります。

適用製品

E10A-USB
E10A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください