FAQ 1000223:SHファミリマルチコアマイコン用E10A-USB(HS0005KCU04H または HS0005KCU14H)でメニューの「デバッグ」→「同期デバッグ」を選択すると、「マルチコアサーバが登録されていないため使用できません」というメッセージが出力され、同期デバッグができません。対策方法を教えてください。

High-performance Embedded Workshopを複数インストールして使用していないでしょうか。
その場合、ActiveになっているHigh-performance Embedded Workshopと起動したHigh-performance Embedded Workshopが異なると本現象問題が起こる可能性があります。

Windowsのスタートメニューから「全てのプログラム」→「Renesas」→「MultipleInstall Manager」を選択して「メンテナンス」ウィンドウを開いてください。
左側にActiveと書かれているのがActiveになっているHigh-performance Embedded Workshopですので、SHファミリマルチコアマイコン用E10A-USBソフトウェアをインストールしたHigh-performance Embedded Workshopの左側の表示を確認し、Activeになっていない場合はActiveにしてください。

また、High-performance Embedded Workshopを起動する際は必ずWindowsのスタートメニューの「全てのプログラム」→「Renesas」 →「High-performance Embedded Workshop」→「High-performance Embedded Workshop」選択して起動するか、ワークスペース(拡張子が.hwsのファイル)をダブルクリックして起動してください。
上記以外から起動するとActiveでないHigh-performance Embedded Workshopを起動する可能性があります。

適用製品

HS0005KCU14H
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください