Renesas Synergy™

FAQ 1011857: e² studioでコード生成機能が無効になっています。どうしたら使えるようになりますか?

Q: 質問

e² studioでコード生成機能が無効になっています。どうしたら使えるようになりますか?


A: 回答

コード生成機能はCOMオブジェクトを使用しますが、
もしe² studioを複数インストールした場合は、最後にインストールした(すなわち最後にCOM登録操作を行った)e² studioのCOMオブジェクトだけが有効になり、その他のe² studioではコード生成機能が働かなくなります。
また、インストール時にユーザ権限の制限等により登録に成功しなかった場合にもコード生成機能が有効になりません。

以下の方法により手動でCOMオブジェクトを登録すると、特定の場所にあるe² studioのコード生成機能を有効にすることができます。

(1) e² studioインストール先のフォルダ内にある下記のフォルダを開いてください。
\eclipse\plugins\com.renesas.cg_"バージョン番号・日付"\CodeGenerator\Tools
(例えばe² studio V4.3.0.008の場合は、\eclipse\plugins \com.renesas.cg_2.1.1.201601131147\CodeGenerator\Tools)
(2) 上記のフォルダ内にある CGRegister.exe を実行してください。
(管理者権限のないユーザの場合は右クリックメニューから「管理者として実行」を選択してください)
COMオブジェクトの登録に成功すると、"COM component registered successfully."のメッセージが表示されます。

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください