Renesas Synergy™

FAQ 1011868 : TOOL0端子に関し、入力時、「個別に抵抗を介してVDDに接続か、オープンにしてください」との記載が、マニュアルにあります。入力端子をオープンすることは問題ではないのでしょうか?

リセット時、内蔵プルアップ抵抗PU40が"1"となり、Tool0端子に内蔵プルアップ抵抗が接続されます。よって、Tool0端子をオープンすることは問題ありません。
(Tool0端子がオープンでもフラッシュ・メモリ・プログラミングモードへ移行することがないように考慮されています。)

 

適用製品

RL78/G1x
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください