Renesas Synergy™

FAQ 1011867 : A/Dコンバータの注意事項、アナログ入力(ANIn)端子の入力インピーダンスについて、入力インピーダンスが1kΩ以下にできないときの対策として推奨値の10pF~0.1uFを決定する計算式がありますか?

推奨値の10pF~0.1uFは目安です。
実際には、RL78/G13 ユーザーズ・マニュアル(R01UH0146JJ0320 Rev.3.20) p.488に示される
内部等価回路を参考に、ANI端子に接続するコンデンサ容量によってサンプリング時間内に図のC2コンデンサにアナログ信号が十分に充電できるかご確認ください。
ANI端子に接続するコンデンサの容量が大きければ、信号源のインピーダンスが高い場合でも対応できる様になりますが、信号源の変化に追随できない可能性がありますのでご注意ください。

 

適用製品

RL78/G13
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください