Renesas Synergy™

FAQ 1011865 : タイマRDでは、カウンタの動作、保持しているカウント値より小さい周期に変更した場合、どのようになりますか?

ジェネラルレジスタを使用した場合は、カウンタ値と周期が一致しないためカウンタはオーバーフローまでカウントします。その後、変更した周期で動作します。
バッファレジスタを使用している場合は、次の周期の一致から更新した周期で動作します。
また、DUTY値についてもカウンタ値との一致が発生しないと初期出力値のままとなります。そのため周期およびDUTYを更新する場合、ジェネラルレジスタ、バッファレジスタの動作の違いと変更値および変更タイミングについてはご注意ください。

 

適用製品

RL78/G14
RL78/F13
RL78/F14
RL78/F15
RL78/F1A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください