Renesas Synergy™

FAQ 1011863 : RL78搭載タイマの精度を教えてください。

タイマの精度はタイマの動作クロックに使用するクロックの精度と同じとなります。高速オンチップオシレータを使用している場合は、 RL78ユーザーズマニュアル ハードウェア編の電気的特性にあります高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数精度となります。ただし、「入力パルス間隔測定」や「入力信号のハイ/ロウ・レベル幅測定」では、入力信号をタイマの動作クロックでサンプリングするため、タイマの動作クロックの2クロック分誤差が生じる場合があります。
また、割り込み要求発生から、処理までに時間がかかることもご注意願います。 RL78ユーザーズマニュアル ハードウェア編に記載されているマスカブル割り込み要求の受け付け動作の 「マスカブル割り込み要求発生から処理までの時間」をご参照ください。

 

適用製品

RL78 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください