Renesas Synergy™

FAQ 1002594 : またその場合、16ビット・タイマでキャプチャするデータとは異なってくるのでしょうか。

他の優先度の高い DMA が動かなければ、変わりません。
ただし、INTP6を使用した場合にノイズ除去クロックが低い周波数になっていると、 大きくずれる可能性はあります。
ノイズ除去クロックを fxx に変更してください。

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください