FAQ 1002627 : RTCRST#信号の解除と同時に POWER信号をアクティブにしてもよいですか?

だめです。
ユーザーズ・マニュアル (ハードウエア編) の RTCリセットの図のように、 RTCRST#信号と POWER信号の立ち上がりの間は、3RTC(=92μs)以上にする必要があります。

適用製品

UPD30121F1-131-GA2
UPD30121F1-131-GA2-A
UPD30121F1-168-GA2
UPD30121F1-168-GA2-A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください