Renesas Synergy™

FAQ 107004 : 【クロック】 マイコンの基準クロックに要求される周波数精度は?計算方法でも可。 外付けのセラミック共振子にて基準クロックを発生させているが、このセラミック共振子の安定度で問題がないかを検証したい。[2008/07/17]

クロック周波数に対する周波数精度は規定されていません。 データシートに掲載されている、電気的特性のタイミング必要条件のメインクロック入力サイクル時間、メインクロック入力"H"("L")パルス幅の最小規 格を満たす発振が行われていれば、マイコン動作上問題はありません。ただし、動作クロック周波数の精度は、タイマ等の精度に影響しますのでご注意くださ い。

適用製品

7545

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください