Renesas Synergy™

FAQ 104908 : 【クロック】 マイコンの基準クロックに要求される周波数精度は?計算方法でも可。 外付けのセラミック共振子にて基準クロックを発生させているが、このセラミック共振子の安定度で問題がないかを検証したい。[2004/07/05]

クロック周波数に対する周波数精度は規定されていません。
データシートあるいはユーザーズマニュアルに掲載されている、電気的特性のタイミング必要条件のメインクロック入力サイクル時間、メインクロック入 力"H"("L")パルス幅の最小規格を満たす発振が行われていれば、マイコン動作上問題はありません。ただし、動作クロック周波数の精度は、タイマ、シ リアル通信等の精度に影響しますのでご注意ください。 (#101949)

適用製品

3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7546
7547
7548
7549
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください