Renesas Synergy™

FAQ 106215 : ROM内容を確認するためにESを出荷して欲しいのですが、可能でしょうか ?

QzROMは、ES出荷は行っていません。
よって、提出いただくROMデータのファイル内容につきましては十分に確認をお願いいた します。
また、量産納入の初品にて必ずシステムとして の機能確認をお願いいたします。問題があった場合は、至急、最寄りの販売部門、または特約店へご連絡ください。初品納入後、二週間以内にご連絡が無い場合に は、問題は無かったものと判断させていただきます。

適用製品

R8Cファミリ ROM書き込み出荷
QzROM書き込み出荷
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください