Renesas Synergy™

FAQ 1011647 : リンク・オプション-compressでデバッグ情報の圧縮を実施した場合、デバッグ情報が一部削除されてしまうのでしょうか。

Q: 質問

リンク・オプション-compressでデバッグ情報の圧縮を実施した場合、デバッグ情報が一部削除されてしまうのでしょうか。


A: 回答

デバッグ時に使用される情報が削除されることはありません。デバッグに必要な情報を残したまま、ファイルサイズを小さくし、デバッガのロード時間を短縮します。
なお、本オプションを指定した場合、-nocompressオプションを指定した場合に比べてリンク時間およびリンク時のメモリ利用量が増加します。

 

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください