Renesas Synergy™

FAQ 1008270 : フラッシュ領域-ブート領域間の変数、関数の参照はどのように行うのですか?

回答

  • フラッシュ領域からは、ブート領域の関数を直接呼び出すことができます。
  • ブート領域からフラッシュ領域への関数呼び出しは、分岐テーブルを介して行います。
  • フラッシュ領域からは、ブート領域の外部変数を参照できます。
  • ブート領域からは、フラッシュ領域の外部変数を参照できません。
  • ブート領域のプログラムとフラッシュ領域のプログラムで、 同じ外部変数およびグローバル関数を定義できます。
    この場合、同じ領域側にある変数または関数が参照されます。

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください