FAQ 105050 : 【ウォッチドッグタイマ】 ウォッチドッグタイマ機能は、DWDT命令とWRST命令の連続記述により停止できるが、有効にする方法は?[2004/08/20]

ウォッチドッグタイマ機能は、リセット時とRAMバックアップモードや時計動作モードからの復帰時に有効になります。
なお、命令連続実行時には、割り込み禁止状態(DI命令実行)にしてください。 (#101867)

適用製品

4508
4509
4559
455A
4571
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください