Renesas Synergy™

FAQ 1008234 : 最適化によるデメリットにはどのようなものがありますか?

回答

次のような影響が考えられます。

  • コンパイル速度が遅くなる
  • コンパイルに大量のメモリを消費する
  • 変数の有効範囲が変わったり変数が見えなくなったりして、デバッグ時に影響する

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください