FAQ 1011797 : コンパイラのバージョンとリビジョンの違いを教えて下さい。

Q: 質問

コンパイラのバージョンとリビジョンの違いを教えて下さい


A: 回答

「バージョン」とは"V"の直後の数字を指します。大幅な機能追加やマイコンのアーキテクチャ変更をサポートする場合等に、コンパイラのバージョンをアップすることで対応します。
「リビジョン」とは、バージョンの後ろに続く数字を指します。小規模な変更はリビジョンをアップすることで対応します。

 

 

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください