Renesas Synergy™

FAQ 1011793 : standard版とprofessional版の違いを教えて下さい。

Q: 質問

standard版とprofessional版の違いを教えて下さい。


A: 回答 

standard版ではANSI規格に準拠したC言語仕様と、組み込みプログラム記述に必要な基本機能を提供します。またコード効率や性能に関わるコンパイラ最適化は今後もstandard版で強化します。

professional版ではお客様のプログラムの品質向上と開発期間の短縮に貢献する付加機能を提供します。また、今後もリビジョンアップによってこの付加機能を拡充します。

 

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください