Renesas Synergy™

FAQ 1011790 : standard版とprofessional版のライセンスを同一PCに混在させることは可能ですか?

Q: 質問

standard版とprofessional版のライセンスを同一PCに混在させることは可能ですか?


A: 回答

はい、可能です。ライセンスが混在する場合は以下のような動作になります。

---------------------------------------
【通常ライセンスの場合】

professional版の付加機能を使用している場合、professional版のライセンスを使用します。
使用していない場合、standard/professional版いずれかのライセンスを使用します。
---------------------------------------
【フローティング・ライセンスの場合】

professional版の付加機能を使用している場合、professional版ライセンスを使用します。
ライセンス・サーバに空きがない場合は無償評価版としてビルドします。

professional版の付加機能を使用していない場合、standard版ライセンスを使用します。
ライセンス・サーバにstandard版ライセンスの空きがない場合はサーバの設定で以下のように挙動が異なります。

(1) サーバオプションで、上位ライセンスの使用を許可している場合
ライセンス・サーバにstandard版ライセンスの空きがない場合は、professional版ライセンスを使用します。
professional版ライセンスにも空きがない場合は無償評価版としてビルドします。

(2) サーバオプションで、上位ライセンスの使用を許可していない場合
ライセンス・サーバにprofessional版ライセンスの空きがあった場合でも、無償評価版としてビルドします。

 

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください