Renesas Synergy™

FAQ 1011788 : standard版/professional版に分ける前に購入したライセンスの扱いを教えて下さい。

Q: 質問

standard版/professional版に分ける前に購入したライセンスの扱いを教えて下さい。


A: 回答

professional版のライセンスとしてご使用頂けます。

なお、ライセンスは以下の方法で再登録してください。

  1. Windowsのスタートメニューよりライセンスマネージャを起動してください。
    ※ CS+の場合は "Renesas Electronics CS+"、統合開発環境なしのコンパイラをお使いの場合は"Renesas Electronics Compiler" 以下に ライセンスマネージャのショートカットがあります。
  2. 登録しているライセンスを一旦登録解除した後、登録されていたライセンスキーを再登録して下さい。

 

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください