FAQ 104585 : フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit) Ver.2には、前回のパラメータを記憶する機能はありますか?

Q: 質問

[フラッシュ開発ツールキット V.2] フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit) Ver.2には、前回のパラメータを記憶する機能はありますか?


A: 回答

フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit) Ver.2 の場合、フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit)を起動したときのログウインドウに設定が記憶されます。このログウインドウのログは、消去することはできません。

 

適用製品

フラッシュ開発ツールキット (Flash Development Toolkit)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください