Renesas Synergy™

FAQ 104583 : SuperHファミリ、H8SXファミリ、H8Sファミリ、H8ファミリマイコン開発にフラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit)を使用するためには、アダプタボードが必要なのでしょうか?

Q: 質問

SuperHファミリ、H8SXファミリ、H8Sファミリ、H8ファミリマイコン開発にフラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit)を使用するためには、アダプタボードが必要なのでしょうか?


A: 回答

アダプタボードは、リセット信号の発生モード信号の確定制御、シリアル
通信の電圧レベル変換をしているハードウェアです。
なお、本アダプタボードが使用できるのは、Vcc = 2.7V~5.25 V、
PVcc =2.7V~5.25 V にて書き込みを行うフラッシュメモリを内蔵し
たF-ZTAT マイコンのみです。

ユーザ実機上に同等なインタフェース回路を設けていただければ、
アダプタボードは必要ありません。

 

適用製品

フラッシュ開発ツールキット (Flash Development Toolkit)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください