Renesas Synergy™

FAQ 104531 : NC30WAが生成するモトローラSフォーマットファイルの最終行 の"S8" レコード

Q: 質問 

NC30WAが生成するモトローラSフォーマットファイルの最終行 "S8" レコードは何を示しているのですか? 


A: 回答

最終行 "S8" レコードは、"S2" レコードの終了を示しています。S2レコードがあれば必ず、S8レコードも出力されます。S8レコードの5~10桁には実行アドレスが登録されています。 実行アドレスはlmc30のコマンドオプション-Eで指定されます (指定がない場合、実行開始アドレスには0が登録されます)。

 

適用製品
M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください