Renesas Synergy™

FAQ 104528 : [NC30WA]NC30は添付のライセンスIDでインストールできましたが、AS30がインストールできません。

Q: 質問 

NC30WAを購入しました。NC30は添付のライセンスIDでインストールできましたが、AS30がインストールできません。AS30用のライセンスIDが必要ですか?


A: 回答 

NC30WA (アセンブラ、統合化開発環境つきコンパイラ) を購入された場合、コンパイラ (NC30) のインストールと同時にアセンブラ (AS30) もインストールされます。NC30をインストールしたディレクトリの"bin"ディレクトリ内にアセンブラもインストールされますのでご確認ください。

製品CD-ROMのAS30ディレクトリにあるインストーラはAS30単体製品を購入された場合のみ使用できます。ただし、現在アセンブラ単体製品 (AS308, AS30, AS79) は販売しておりません。

 

適用製品
M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください