Renesas Synergy™

FAQ 104490 : "#pragma ADDRESS"を使って絶対アドレス指定をするとき、volatile指定をする必要がありますか?

Q: 質問

"#pragma ADDRESS"を使って絶対アドレス指定をするとき、volatile指定をする必要がありますか?


A: 回答 

"#pragma ADDRESS"で定義された変数をvolatile宣言する必要はありません。自動的にvolatile宣言されます。

 

 

適用製品

M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください