Renesas Synergy™

FAQ 104486 : 全てのレジスタ(R0,R1,R2,R3,A0,A1)に対してレジスタ変数を割り当てることができますか?

Q: 質問

全てのレジスタ(R0,R1,R2,R3,A0,A1)に対してレジスタ変数を割り当てることができますか?


A: 回答 

全てのレジスタに対して割り当てることができます。

 

適用製品

M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください