Renesas Synergy™

FAQ 104346 : High-performance Embedded Workshopでプログラムを修正・ビルドした後、プログラムがエミュレータ側にダウンロードされません。何が原因でしょうか?

回答

High-performance Embedded Workshopは, ビルド後にプログラムのダウンロードを自動実行する設定が可能です.

ビルト後にワークスペースウィンドウのDownload modulesがダウンロード済みになっているが, エミュレータ側に正しく反映されていない場合は, 次のチェック有無をご確認下さい.

High-performance Embedded Workshopメニューの[オプション]-[デバッグ設定]を選択し, デバッグ設定ダイアログのオプションタグにある[ビルド後のダウンロード]のチェック有無をご確認下さい.
本チェックがされていない場合は, ビルド後にプログラムのダウンロードを実行する必要があります.

注:チェックをはずした場合, ワークスペースウィンドウのDownload moduleの表示はダウンロード済みになっていますが, ビルド後にプログラムがエミュレータ側にダウンロードされていません. ご注意下さい.

適用製品

High-performance Embedded Workshop
E7
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください