Renesas Synergy™

FAQ 1002501 : UPD98410でメモリ・モード・レジスタを HM=1 に設定した場合、HECチェックは行うのでしょうか?行わないのでしょうか? ユーザーズ・マニュアル2版の p.139の HM の説明は HECチェックをしているように思えますが、 ユーザーズ・マニュアル2版の「3.9.7 HEC/CRCエラー」(p.108)では、「HEC検査を行わない」と記述しています。

メモリ・モード・レジスタを HM=1 に設定した場合、HECチェックは行いません。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください