Renesas Synergy™

FAQ 105420 : ハードウェアマニュアルに、「大きなパネルの駆動には適さないことがあります。」と記載されていますが、どの程度の大きさのパネルの事を指しているのでしょうか。

基本的に、LCDパネルは点灯面積に比例して消費電流が増加します。但し、比例係数は各パネル様々ですので、一概には言えません。目安としては、全灯時の 消費電流が、電圧/内蔵分割抵抗値以下とならない場合、電源強化を行って下さい。また、目視で要求されるコントラストが満たせない場合も電源強化を行って 下さい。

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3887
H8/3867
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください