Renesas Synergy™

FAQ 1011787 : standard版/professional版の2種類にライセンスが分かれているコンパイラを教えて下さい。

Q: 質問

standard版/professional版の2種類にライセンスが分かれているコンパイラを教えて下さい。


A: 回答

以下のコンパイラが対象です。

  • RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ(CC-RL) V1.01.00 以降
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ(CC-RX) V2.04.01 以降
  • RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ(CC-RH) V1.03.00 以降

 

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください