Renesas Synergy™

FAQ 104224 : オンラインヘルプを英文表示する方法はありますか?

回答

High-performance Embedded Workshopをアンインストールした後に、再インストールをしてください。
その際、インストール言語を"English"に設定すると、オンラインヘルプが英文表示されます。
ただしオンラインヘルプを日本語と英語で同時に表示することはできませんのでご注意ください。

適用製品

High-performance Embedded Workshop
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください