Renesas Synergy™

FAQ 105412 : LCD未使用時、V1,V2,V3端子はどの様に処理すれば良いでしょうか。

オープンで問題ありません。
(LCD搭載製品)

分割抵抗の切り離し制御に対応した製品の場合、分割抵抗を切り離し、GNDに接地して頂く事を推奨致します。(H8/38104グループ、H8/38124グループ、H8/38076Rグループ、H8/38086Rグループ)

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3887
H8/3867
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください