Renesas Synergy™

FAQ 1011652 : ビルド時に次のエラーメッセージが出力されます。

Q: 質問

ビルド時に以下のエラーメッセージが出力されます。 E0562011 Invalid parameter specified in option "input" : "***.obj"


A: 回答

-inputオプションに指定したファイルのファイル名やパス名に括弧を含んでいる場合、 本エラーメッセージが出力されます。-inputオプションはライブラリ内モジュールの指定でlibrary(module)の書式をサポートしているた め、ファイル名やパス名の括弧をサブオプションの括弧として解釈します。
括弧を含めないファイル名やパス名に変更してください。

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください