Renesas Synergy™

FAQ 104140 : シミュレータで取得できるカバレッジのレベルを教えてください。

回答

カバレッジのレベルには以下の種類があります。

C0レベル(命令網羅):
ソース内の全てのステートメントを少なくとも1回は実行する
C1レベル(分岐網羅):
コード内の全てのブランチを少なくとも1回は実行する
C2レベル(条件網羅):
コード内のすべての条件を少なくと も1回は実行する

シミュレータでは、C0レベルのカバレッジを取得できます。

適用製品

High-performance Embedded Workshop
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください