Renesas Synergy™

FAQ 104138 : SH-4にてシミュレート時、1命令実行するのに数十サイクルかかってしまいます。

回答

SH-4シミュレータ・デバッガではウェイトコントロールレジスタ(WCR)をサポートしています。
エリア0の挿入ウェイトステートはデフォルトで15となっています。
また、SH4シミュレータ・デバッガではバスクロックとCPUクロックの分周率を1:3とし、CPUクロックのクロック数を表示しています。
したがって、15サイクルのウェイトが挿入された場合、表示されるサイクル数は45サイクルとなります。
ウェイトコントロールレジスタを設定してください。

適用製品

High-performance Embedded Workshop
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください